Disinstallazione del software OAS - Metasys - LIT-12013222 - Server - Open Application Server - 10.1

Guida all'installazione di Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
10.1
Revision date
2019-09-27
Nota: Durante il processo di disinstallazione, il software OAS deve avere la possibilità di comunicare con i database di SQL Server.
  1. Aprire il Pannello di controllo di Windows.
  2. Aprire Disinstalla un programma / Programmi e funzionalità.
  3. Fare clic con il tasto destro del mouse su Metasys Open Application Server e selezionare Disinstalla/Cambia. Viene visualizzata la schermata di configurazione di Open Application Server.
  4. Se si desidera mantenere il database durante l'installazione, deselezionare la casella di controllo Rimuovi database.
  5. Fare clic su Disinstalla.
  6. Fare clic su Fine.