Configurazione di altre schede di rete - Metasys - LIT-12013222 - Server - Open Application Server - 10.1

Guida all'installazione di Open Application Server (OAS)

Brand
Metasys
Product name
Open Application Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12013222
Version
10.1
Revision date
2019-09-27
Language
Italiano

Informazioni su questa attività

È possibile installare il software OAS su un computer con più schede di rete. Se il computer dispone di due o più schede di rete, seguire la procedura descritta in questa sezione per specificare la scheda di rete utilizzata per il software OAS.

Procedura

  1. Nel menu Start, accedere a Pannello di controllo > Sistema e sicurezza > Sistema > Gestione dispositivi . Viene aperta la finestra Gestione dispositivi.
    Nota: Se compare la finestra Controllo dell’account utente, fare clic su Continua o .
  2. Fare clic sull'icona per espander la voce Schede di rete.
    • Se viene elencata una sola scheda di rete fisica, ignorare questa sezione.
    • Se sono elencate più schede di rete fisiche, passare alla fase successiva.
  3. Chiudere la finestra Gestione dispositivi.
  4. Tornare al Pannello di controllo e fare clic su Rete e Internet > Centro rete e condivisione > Modifica impostazioni scheda . Viene aperta la finestra Connessioni di rete.
    Nota: Se la barra dei menu non è visualizzata nella finestra Connessioni di rete, premere il tasto Alt.
  5. Passare a Avanzate > Impostazioni avanzate . Viene aperta la casella di dialogo Impostazioni avanzate.
  6. Nella scheda Schede e binding, deselezionare le opzioni Protocollo Internet versione 6 (se selezionate). Fare clic sulla connessione di rete utilizzata dai controllori di rete Metasys. Usare i tasti a freccia per spostare la connessione in prima posizione.
  7. Per salvare le modifiche, fare clic su OK.
  8. Nell'elenco Connessioni di rete, fare clic con il tasto destro del mouse sulla connessione di rete utilizzata dai controllori di rete Metasys e selezionare Proprietà. Viene visualizzata la casella di dialogo Proprietà - Connessione alla rete locale.
  9. Fare clic su Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4). Fare clic su Proprietà. Viene visualizzata la casella di dialogo Proprietà - Protocollo Internet versione 4 (TCP/ IPv4) .
  10. Fare clic su Avanzate. Viene visualizzata la casella di dialogo Impostazioni avanzate TCP/IP.
  11. Deselezionare la casella Metrica automatica se selezionata e, nel campo Metrica interfaccia, specificare 1.
  12. Per salvare le modifiche, fare clic su OK.
  13. Per garantire la priorità di comunicazione tra il sistema OAS e i controllori di rete, ripetere la procedura di configurazione per tutte le altre connessioni di rete abilitate sul server. Tuttavia, per la seconda e ogni successiva scheda di rete attiva, occorrerà incrementare la metrica interfaccia di 1 per ogni scheda. La metrica più bassa è la connessione preferita per il traffico di rete.
  14. Chiudere tutte le caselle di dialogo.