Informazioni su questa attività
Questa sezione descrive la procedura generale da seguire se si desidera chiudere una o più porte. Si osservi che la chiusura di una porta può avere effetti non previsti su altre parti del sistema. L’esempio usato in questa sezione si riferisce al blocco della porta 80 in entrata; è anche possibile bloccare la porta 80 in uscita definendo un’apposita regola, anche se i sistemi OAS e i controllori di rete non comunicano dalla porta 80.