Appendice: Installazione di Metasys Server per una versione locale non inglese - Metasys - LIT-12013222 - Server - Open Application Server - 10.1

Guida all'installazione di Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
10.1
Revision date
2019-09-27
Se si sta installando il software Metasys Server su un computer che utilizza una versione locale diversa dall’inglese, seguire la procedura qui descritta prima di avviare l’installazione.
  1. Nel Pannello di controllo, selezionare Orologio e opzioni internazionali.
  2. Fare clic su Regione (o su Area geografica e lingua). Viene aperta la finestra Area geografica e lingua.
  3. Fare clic sulla scheda Amministrativo.
  4. Nella sezione Lingua per programmi non Unicode, fare clic su Cambia impostazioni locali del sistema. Se viene chiesta un’autorizzazione, fare clic su . Viene aperta la schermata per la scelta della versione locale del sistema.
  5. Selezionare la lingua desiderata dall'elenco a discesa. Fare clic su OK, quindi riavviare il computer per applicare le modifiche.
  6. Installare una versione supportata del software SQL Server. Per dettagli, vedere SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240).
  7. Impostare la lingua predefinita di SQL Server in modo che corrisponda alla versione locale impostata sul sistema operativo: Aprire SQL Server Management Studio e fare clic con il pulsante destro del mouse sull’istanza del server in Esplora oggetti. Fare clic su Proprietà. Viene aperta la finestra Proprietà.
  8. Fare clic su Avanzate e impostare la proprietà Lingua predefinita sulla lingua richiesta. Per maggiori dettagli, fare clic qui per leggere un articolo di Microsoft sulle versioni in lingua locale di SQL Server.
  9. Fare clic su OK e uscire da Server Management Studio.
  10. Dopo avere installato il software Metasys Server, usare il programma Language Installation Program (LIP) per impostare la lingua nel software Metasys. Fare riferimento a Language Installation Program Help (LIT-12011349).