Il software Symantec Endpoint Protection versione 12.0 o successiva è consentito sui computer che eseguono il software Metasys.
Tuttavia, nella configurazione del software SEP, occorre selezionare solo le funzioni antivirus e antispyware. Le altre due funzioni, Proactive Threat Protection e Network Threat Protection, possono interferire con la comunicazione tra il software Metasys e i dispositivi di supervisione. Seguire le istruzioni in questa sezione per installare e configurare correttamente il software.
- Selezionare Install an unmanaged client. Viene visualizzata una casella di domanda relativa all'installazione come client non gestito. Fare clic su Sì per continuare.
La procedura guidata di installazione del software Symantec Endpoint Protection nella versione 14.0 non offre più la possibilità di installare un client non gestito. Per farlo con questa versione del software, fare riferimento al supporto proprietario di Symantec all'indirizzo: http://support.symantec.com/en-us/article.HOWTO101759.html.
- Selezionare Unmanaged client per il tipo di client. Nota: Non selezionare Managed client. Se la rete è gestita da un server Symantec, selezionando l'opzione Managed Client vengono modificate le impostazioni personalizzate e l'interfaccia utente di Metasys potrebbe non funzionare correttamente.
- Selezionare il tipo di configurazione Custom.
- Disabilitare l'installazione delle seguenti opzioni: Advanced Download Protection, Outlook Scanner, Notes Scanner, POP3/SMTP Scanner, Proactive Threat Protection, e Network Threat Protection. Per disabilitarle, fare clic sulla freccia verso il basso e selezionare Entire feature will be unavailable.
- Selezionare Enable Auto-Protect, Run LiveUpdate, e Disable Windows Defender (se disponibile) per le opzioni di protezione.
- Non selezionare la casella di controllo File Reputation Data Submission.
- Non selezionare la casella di controllo in Data Collection -- Installation Options.
- Consentire il completamento del processo LiveUpdate dopo l'installazione del software Symantec Endpoint Protection.
- Fare doppio clic sull'icona Symantec Endpoint Protection nella barra delle applicazioni di Windows. Viene visualizzata la schermata Status. Verificare che le funzioni Proactive Threat Protection e Network Threat Protection non siano installate. Se non vengono visualizzate nella schermata Status, non sono installate.Se le funzioni Proactive Threat Protection e Network Threat Protection sono installate, vengono visualizzate nella schermata Status. È necessario rimuoverle dal computer.
- Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità. Fare clic su Symantec Endpoint Protection nell'elenco dei programmi installati.
- Fare clic su Cambia per avviare la procedura guidata InstallShield per Symantec Endpoint Protection.
- Quando si arriva alla schermata Program Maintenance, selezionare Modifica. Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la schermata Custom Setup.
- Fare clic sull'icona della funzione e selezionare Entire feature will be unavailable sia per Proactive Threat Protection che per Network Threat Protection. Davanti a queste funzioni viene visualizzata una X. Fare clic su Avanti. Completare la procedura guidata di installazione.