Informazioni su questa attività
Importante:
Lo strumento LIP non è conforme a FIPS 140-2. Se si installa LIP su un computer conforme a FIPS 140-2, è necessario disinstallare LIP dopo aver completato gli aggiornamenti della lingua necessari.
La procedura seguente e download si applica all'effetto LIP 7.0, che è compatibile con Metasys 13, 0. È possibile aggiornare il LIP da 3.0, 4,0, 4,1, 5,0, o 6,0 a 7,0 senza disinstallare la versione precedente. Per installare lo strumento LIP, i pacchetti della lingua Metasys e i pacchetti lingua GGT, procedere come segue: