Parti incluse - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 12.0

Guida all'installazione del display del regolatore locale DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document type
Installation Guide
Document revision
—
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02171
  • Un display del regolatore locale DLK0350
  • Un cavo di comunicazione RJ-12
  • Cinque viti di montaggio (UNC #4-40)
  • Dima di montaggio, incluso nell'ultima pagina del foglio illustrativo del DLK0350 (cod. articolo A1638162MN )