Accensione del display - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 12.0

Guida all'installazione del display del regolatore locale DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document type
Installation Guide
Document revision
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02171

Il display DLK0350 riceve l'alimentazione tramite il bus sensore/attuatore (SA) dal regolatore di apparati al quale è collegato. Quando il regolatore è alimentato, il display riceve l'alimentazione.

In alternativa, è possibile collegare il DLK0350 a una fonte di alimentazione esterna a 15 VCC. Questa fonte di alimentazione è un alimentatore opzionale non fornito con il DLK0350.