Caratteristiche fisiche - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 12.0

Guida all'installazione del display del regolatore locale DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document type
Installation Guide
Document revision
—
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02171
Figura 1. DLK0350 vista frontale, inferiore, posteriore e interna
Tabella 1. DLK0350 - Caratteristiche fisiche
Riferimento Descrizione
1 Schermo del display
2 Pulsante Indietro
3 Pulsanti direzionali e di selezione
4 Pulsante Menu
5 Connettore bus SA, accesso dal lato inferiore
6 Linguette per la rimozione della piastra posteriore
7 Connettore bus SA, accesso posteriore
8 Gommino rimovibile che copre un connettore a 4 posizioni per la morsettiera bus SA
9 Presa di alimentazione a 15 VCC. Utilizzare solo per collegare un alimentatore esterno opzionale.
10 Morsettiera SA