Collegamento del display mediante la morsettiera bus SA - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 12.0

Guida all'installazione del display del regolatore locale DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document type
Installation Guide
Document revision
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02171

La morsettiera del bus SA è una morsettiera rimovibile a 4 pin che si inserisce in una basetta a pin montata sulla scheda. Quando si collega il display DLK0350 al bus SA, cablare la morsettiera del bus in una configurazione daisy-chain con un cavo a 4 fili schermato e ritorto, come mostrato nella Figura 1.

Nota: Far passare il cavo attraverso il foro di accesso prima di fissare i fili alla morsettiera. Per il cablaggio, rimuovere la morsettiera dal dispositivo.
Figura 1. Morsettiera del bus SA
Tabella 1. Dispositivi di terminazione sul bus SA
Riferimento Descrizione
A Dispositivo di terminazione singolo sul bus SA
B Dispositivi collegati in daisy-chain sul bus SA
C Connessione cablata al dispositivo successivo sul bus SA
D Collegamento delle schermature dei cavi
E Cavo schermato intrecciato a 4 fili (2 doppini ritorti). Un doppino è costituito dai cavi + e - e il secondo doppino è costituito dai cavi COM e POWER.
F Bus SA
Nota: Il morsetto POWER eroga 15 VCC. È possibile utilizzare il terminale POWER per collegare, o collegare in daisy-chain, i cavi di alimentazione a 15 VCC sul bus SA.
Nota: Non usare la porta bus SA modulare e la morsettiera bus SA simultaneamente. Usare una sola di queste connessioni alla volta.
Nota: Il display DLK0350 è l'EOL del bus SA perché l'interruttore EOL del display DLK0350 è automaticamente impostato su on. Per ulteriori informazioni sull'ultimo dispositivo di una daisy-chain, consultare la sezione End-of-Line termination on SA Bus del documento MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).