Cablaggio - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 12.0

Guida all'installazione del display del regolatore locale DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document type
Installation Guide
Document revision
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02171
Nota: Se un regolatore ha un display integrato, non collegare il display locale perché il bus SA avrà due dispositivi con lo stesso MAC address, il che causerà conflitti di comunicazione.
Importante: Utilizzare solo uno dei seguenti tipi di connessione con il DLK0350. Non collegare al connettore RJ12 e collegare un altro dispositivo alla connessione del terminale SA.