Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
D
Version
Revision date
2021-07-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11021-7
Informazioni su questa attività
Per montare un controllore direttamente su una parete o un’altra superficie verticale, procedere come segue:
Procedura
Tirare le due clip di montaggio inferiori verso l’esterno fino a bloccarle in posizione estesa.
Contrassegnare le posizioni dei fori di montaggio sulla parete in base all’orientamento di installazione richiesto, orizzontale o verticale. Oppure, appoggiare il controllore sulla parete o sulla superficie nella posizione di montaggio corretta e contrassegnare le posizioni dei fori attraverso le clip di montaggio.
Forare la parete o la superficie in corrispondenza dei punti contrassegnati e inserire in ogni foro un tassello appropriato (se necessario).
Tenendo il controllore in posizione, inserire le viti attraverso le clip di montaggio e nei fori (o nei tasselli). Serrare accuratamente tutte le viti.
Importante: Non stringere eccessivamente le viti di montaggio. Un serraggio eccessivo potrebbe danneggiare le clip di montaggio.