I file del pacchetto firmware del controllore di apparati -FCP-0 sono richiesti per la configurazione e la messa in servizio dei controllori con lo strumento CCT. I file del pacchetto firmware permettono inoltre di aggiornare un esistente alla versione più recente del firmware disponibile per quel modulo di espansione.
A partire da CCT Release 13, i file del pacchetto firmware sono ordinabili separatamente e non sono inclusi con CCT.
Per maggiori informazioni sui file del pacchetto firmware, vedere CCT Installation Instructions (LIT-12011259).