Messa in servizio dei controllori - Metasys - MS-FAC3613 - Field Device - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller

Guida all'installazione del controllore per applicazioni avanzate FAC3613

Product
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
D
Version
Revision date
2021-07-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11021-7

I controllori BACnet MS/TP si mettono in servizio con il software CCT (Controller Configuration Tool). Il controllore può essere collegato usando un dispositivo NxE Passthru o per mezzo di un router MAP 4.2+/BACnet [gateway MAP (Mobile Access Portal) alla Versione 4.2 o successiva].Fare riferimento al documento Controller Tool Help (LIT-12011147) per informazioni dettagliate in merito alla messa in servizio dei controllori. A partire dalla Release 13 di CCT, i file del pacchetto firmware sono ordinabili separatamente; non sono inclusi nel CCT. Si ottengono dal portale delle licenze software Metasys e sono caricati e concessi in licenza sul computer/server che esegue CCT. .