Impostazione dell'interruttore di fine linea (EOL) - Metasys - MS-FAC3613 - Field Device - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller

Guida all'installazione del controllore per applicazioni avanzate FAC3613

Product
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
D
Version
Revision date
2021-07-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11021-7

Informazioni su questa attività

Ogni modulo di espansione ha un interruttore EOL che, se impostato su ON, imposta il modulo di espansione come dispositivo di terminazione sul bus. La posizione predefinita dell'interruttore EOL è OFF.

Figura 1. Posizioni degli interruttori di fine linea

Per configurare l'interruttore EOL, procedere come segue:

Procedura

  1. Determinare la posizione fisica del modulo di espansione sul bus FC.
  2. Determinare se il modulo di espansione deve essere impostato come dispositivo di terminazione sul bus.
    Nota: Per informazioni dettagliate in merito alle regole di terminazione EOL e alle impostazioni dell'interruttore EOL sui bus FC, fare riferimento al documento MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) .
  3. Se il modulo di espansione è un dispositivo di terminazione sul bus FC, impostare l'interruttore EOL su ON. Se il modulo di espansione non è un dispositivo con terminazione sul bus, porta l'interruttore EOL sulla posizione OFF.

    Quando un modulo di espansione è collegato all'alimentazione con il suo interruttore EOL impostato su ON, il LED ambra EOL sulla copertura del modulo di espansione è acceso.