Impostazione dell'indirizzo del dispositivo - Metasys - MS-FAC3613 - Field Device - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller

Guida all'installazione del controllore per applicazioni avanzate FAC3613

Brand
Metasys
Product name
FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Installation Guide
Part number
24-11021-7
Document revision
D
Version
Revision date
2021-07-13
Language
Italiano

Informazioni su questa attività

I controllori sono dispositivi master su un bus MS/TP (SA o FC). Prima di far funzionare un controllore su un bus, si deve impostare un indirizzo dispositivo valido e unico per ogni controllore sul bus. Si imposta l'indirizzo del dispositivo impostando le posizioni degli interruttori sul blocco di DIP switch nella parte superiore del controllore . Gli indirizzi di dispositivo da 4 a 127 sono gli indirizzi validi per questi controllori su un bus MS/TP FC.

Indirizzo dispositivo Utilizzare sulla descrizione
0

(Interruttore a 128 stati OFF)

Riservato al controllore di supervisione del bus FC (non per l'uso su controllori di campo).

1-3

(Interruttore a 128 stati OFF)

Riservato per dispositivi periferici (non per l'uso su controllori di campo).

Da 4 a 127

(Interruttore a 128 stati OFF)

Usato per dispositivi master MSTP (controllori di campo) che sono cablati su un bus SA o FC.

Il blocco di DIP switch ha otto interruttori numerati 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Gli interruttori da 64 a 1 sono interruttori di indirizzo del dispositivo. L'interruttore 128 deve essere impostato su OFF per tutte le applicazioni SA e FC bus cablate.

Figura 1. Indirizzo dispositivo della morsettiera DIP Switch configurato su 21

Nota: I controllori vengono spediti con l'interruttore 128 su ON e gli altri interruttori di indirizzo su OFF, rendendo i controllori cablati dispositivi subordinati, che non operano sui bus MS/TP, ma non interferiscono con il funzionamento del bus. Impostare un indirizzo dispositivo valido e unico sul controllore prima di applicare l'alimentazione al controllore sul bus.

Per impostare gli indirizzi del dispositivo sui controllori, procedere come segue:

Procedura

  1. Impostare tutti gli interruttori sul blocco di DIP switch dell'indirizzo (da 128 a 1) su OFF.
  2. Impostare uno o più dei sette interruttori di indirizzo (da 64 a 1) su ON, in modo che la somma dei numeri degli interruttori impostati su ON sia uguale all'indirizzo del dispositivo previsto. Impostare su ON l'interruttore con il numero più alto che è inferiore o uguale all'indirizzo del dispositivo previsto. Quindi continuare a impostare gli interruttori di numero inferiore fino a quando il totale non corrisponde all'indirizzo desiderato. Per esempio, se l'indirizzo del dispositivo previsto è 21, impostare prima l'interruttore 16 su ON, poi impostare l'interruttore 4 su ON, seguito dall'interruttore 1 (16+4+1= 21). Vedere la Figura 1.
  3. Impostare un indirizzo di dispositivo unico e sequenziale per ciascuno dei controllori collegati sul bus SA o FC a partire dall'indirizzo di dispositivo 4. Per assicurare le migliori prestazioni del bus, impostate indirizzi di dispositivo sequenziali senza spazi vuoti nell'intervallo degli indirizzi di dispositivo (4, 5, 6, 7, 8, 9, e così via). Non è necessario che i controllori siano fisicamente collegati al bus nel loro ordine numerico di indirizzo del dispositivo.
  4. Scrivere l'indirizzo del dispositivo di ogni controllore sull'etichetta bianca sotto il blocco dei DIP switch sul coperchio del controllore.