Ponticelli per loop di corrente UI - Metasys - MS-FAC3613 - Field Device - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller

Guida all'installazione del controllore per applicazioni avanzate FAC3613

Product
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
Revision date
2021-07-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11021-7

I ponticelli del loop di corrente UI si trovano sulla scheda elettronica sotto il coperchio del controllore, vicino ai morsetti UI. Quando un ingresso UI viene definito nel software del sistema come ingresso analogico a 4-20 mA, impostare il ponticello del loop di corrente dell’UI in posizione abilitata, come nella Figura 1.

Figura 1. Posizioni dei ponticelli del loop di corrente

L’impostazione del ponticello del loop di corrente in posizione abilitata collega una resistenza interna a 100 ohm tra i morsetti UI, in modo da mantenere il circuito loop di corrente a 4–20 mA anche in caso di interruzione o spegnimento del controllore.

Importante: I ponticelli del loop di corrente devono essere in posizione disabilitata (impostazione predefinita) per tutti gli ingressi UI che non sono configurati per operare come ingressi analogici a 4–20 mA.
Importante: Per mantenere un loop di corrente chiuso di 4-20 mA occorre che un ponticello del loop di corrente si trovi in posizione abilitata.

La tabella seguente identifica gli interruttori del loop di corrente associati a ogni UI del controllore.

Tabella 1. Ingressi UI e denominazioni dei ponticelli
Denominazione dell'ingresso universale (UI) Denominazione del ponticello sulla scheda elettronica

IN1

J5

IN2

J6

IN3

J7

IN4

J8

IN5

J9

IN6

J10

IN7

J11

IN8

J12