Morsettiera bus FC - Metasys - MS-FAC3613 - Field Device - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller

Guida all'installazione del controllore per applicazioni avanzate FAC3613

Product
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
D
Version
Revision date
2021-07-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11021-7

La morsettiera bus FC è un dispositivo blu, rimovibile, a 4 morsetti che si inserisce in un connettore montato sulla scheda.

Cablare le spine della morsettiera del bus FC rimovibile sul controllore e altri controllori in una configurazione a margherita utilizzando un cavo schermato intrecciato a 3 fili come mostrato nella Figura 1. Per maggiori informazioni sulla funzione, i requisiti e i valori nominali del morsetto bus FC, vedere Bus di comunicazione e morsettiere di alimentazione.

Figura 1. Cablaggio della morsettiera bus FC
Nota: Il morsetto dello schermo del bus FC (SHLD) è isolato e può essere utilizzato per collegare (a margherita) gli schermi per il cablaggio del bus FC.