Cablaggio - Metasys - MS-FAC3613 - Field Device - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller

Guida all'installazione del controllore per applicazioni avanzate FAC3613

Product
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
Revision date
2021-07-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11021-7
Avvertenza
  • Rischio di scossa elettrica:
  • Per evitare scosse elettriche, scollegare l'alimentazione prima di effettuare i collegamenti elettrici
ATTENTION
  • Mise En Garde: Risque de décharge électrique
  • Débrancher l'alimentation avant de réaliser tout raccordement électrique afin d'éviter tout risque de décharge électrique.
Avvertenza
  • Rischio di danni materiali:
  • Applicare l'alimentazione al sistema solo dopo aver controllato tutto il cablaggio. Cavi cortocircuitati o collegati in modo errato possono determinare danni permanenti all'apparato.
ATTENTION
  • Mise En Garde: Risque de dégâts matériels
  • Ne pas mettre le système sous tension avant d'avoir vérifié tous les raccords de câblage. Des fils formant un court-circuit ou connectés de façon incorrecte risquent d'endommager irrémédiablement l'équipement.
Importante: Non superare i valori nominali elettrici stabiliti per il controllore. Il superamento di tali valori può danneggiare il controllore e rendere nulla la garanzia.
Importante: Utilizzare esclusivamente conduttori di rame. Eseguire tutti i collegamenti nel rispetto delle normative locali, nazionali e regionali.
Importante: Una scarica elettrostatica può danneggiare i componenti del controllore. Per evitare di danneggiare il controllore, usare adeguate precauzioni contro le scariche elettrostatiche durante l’installazione, la configurazione e la messa in servizio.

Per informazioni dettagliate sulla configurazione e il cablaggio dei bus MS/TP, dei bus FC e dei bus SA, vedere MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) . Per informazioni dettagliate sul cablaggio di una rete N2, vedere