Persistenza rapida - Metasys - MS-FAC3613 - Field Device - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller

Guida all'installazione del controllore per applicazioni avanzate FAC3613

Product
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
D
Version
Revision date
2021-07-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11021-7

Il modello FAC3613 presenta una funzione di persistenza rapida che consente di mantenere i valori dei dati a un valore configurabile, fino a una volta al secondo. La persistenza si riferisce alla frequenza di memorizzazione locale dei campioni di dati. Questo aggiornamento della funzionalità di persistenza assicura che, in caso di problemi, come una perdita di alimentazione, i dati più recenti possano essere recuperati fino all'intervallo in cui i dati sono stati resi persistenti, riducendo al minimo la potenziale perdita di dati. Quando viene ripristinata l'alimentazione, i dati precedentemente resi persistenti, fino all'intervallo della persistenza, sono ancora disponibili e accessibili. Quando la persistenza è configurata per una volta al secondo, si rischia di perdere solo l'ultimo secondo di dati prima della perdita di alimentazione. La persistenza dei dati può essere essenziale per situazioni che richiedono una maggiore precisione dei dati. Questo può includere alcuni metodi di raccolta e fatturazione dei dati dei servizi di utility

Gli attributi che possono essere persistenti nel dispositivo FAC3613 comprendono: attributi del valore attuale dell'ingresso del contatore, contatori dell'ingresso digitale, dell'uscita digitale e del valore digitale del COS e attributi del tempo attivo, nonché parametri di tuning PID/PRAC.