Risoluzione dei problemi dei moduli di espansione - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guida all'installazione dei moduli di espansione M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Osservare i LED di stato sul lato anteriore del modulo di espansione. LED di stato e relativi stati La fornisce informazioni sulle indicazioni dei LED di stato che possono essere utilizzate per la risoluzione dei problemi del modulo di espansione. Per la risoluzione dei problemi di un Display del regolatore locale, consultare il documento DIS1710 Local Controller Display Technical Bulletin (LIT-12011270 ) oppure Local Controller Display User Guide (LIT-12013762 ) .