Caratteristiche e dimensioni di montaggio - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guida all'installazione dei moduli di espansione M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147
Figura 1. Retro del modulo di espansione XPM04060 e XPM18000
Figura 2. Retro del modulo di espansione XPM09090
Nota:
  • Le dimensioni di montaggio sono elencate in millimetri nelle figure precedenti.
  • Il canale della guida DIN e le clip di montaggio sono mostrati in posizione estesa.