Rimozione di una morsettiera - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guida all'installazione dei moduli di espansione M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Informazioni su questa attività

Per rimuovere una morsettiera dalla scheda a circuito integrato, procedere come segue.

Nota: Per rimuovere la morsettiera è necessario un cacciavite a lama piatta.

Procedura

  1. Per prevenire qualsiasi possibilità di danno da un cortocircuito accidentale, togliere l'alimentazione al modulo di espansione..
  2. Sotto la morsettiera, nello spazio tra la parte inferiore della morsettiera e la scheda a circuito integrato, inserire la lama piatta del cacciavite.
    Figura 1. Morsettiera
  3. Per staccare il lato sinistro della morsettiera, posizionare la lama piatta sotto la morsettiera a sinistra e spingere verso il basso il manico del cacciavite. In questo modo, il cacciavite fa leva sulla morsettiera.
  4. Per staccare il lato destro della morsettiera, posizionare la lama piatta sotto la morsettiera a destra e spingere verso il basso il manico del cacciavite.
  5. Se necessario, ripetere i punti 3 e 4 fino alla rimozione della morsettiera.