Applicazione - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guida all'installazione dei moduli di espansione M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

I moduli di espansione I/O della serie M4 -XPM possono servire in una delle due capacità a seconda di dove sono installati nel sistema Metasys. Se installato sul bus sensore/attuatore (SA) di un controllore per apparati, un XPM espande le interfacce di ingresso e uscita che possono essere usate con quel controllore per apparati. Quando è installato sul bus controllore di campo (FC) di un controllore di rete Metasys , un XPM può essere usato come multiplexor di punti I/O per supportare il monitoraggio e il controllo da un controllore di un controllore di rete Metasys . Il multiplexor di punti può anche essere utile per condividere i punti con altri controllori per apparati sul bus FC utilizzando la connettività peer-to-peer. Gli XPM funzionano su un bus RS-485 BACnet MS/TP e sono dotati di omologazione e certificazione del BACnet Testing Laboratory (BTL) per il profilo BACnet Smart Actuator (B-SA).