Parametro | Valore di esempio | Descrizione | Note |
---|---|---|---|
[1] | HiveMQ |@5 | Definizione del tipo di broker |
Nella Definizione del tipo di broker, inserire un identificativo breve per il broker. Facoltativo: Versione MQTT da usare, aggiungere <Versione> alla definizione del tipo di broker. Supportato per <Versione>:
|
[2] | MQTT.MQTTore mccf | Riferimento alla configurazione attiva mccf (File di Configurazione Client MQTT) creata dallo strumento MCT. Per informazioni, consultare il documento Using MCT to prepare a MCCF | Utilizzare il formato seguente:
|
[3] | <UTENTE> | Nome utente criptato. | È possibile utilizzare fino a settanta caratteri per definire il nome utente. Il nome utente è crittografato dopo aver riavviato il controllore e il database viene caricato. |
[4] | < Password > | Cifratura Password. | È possibile utilizzare fino a settanta caratteri per definire la password. La password è crittografata dopo aver riavviato il controllore e il database viene caricato. |
[5] | < SERVER_CERT> | Riferimento al CERTIFICATO SERVER attivo che è necessario scaricare come file di risorse. | Utilizzare il formato seguente:
|
[6] | < CLIENT_CERT> | Riferimento al CERTIFICATO CLIENTE attivo che è necessario scaricare come file di risorse. | Utilizzare il formato seguente:
|
[7] | < CLIENT_PKEY > | Riferimento alla CHIAVE PRIVATA DEL CLIENTE attiva da scaricare come file di risorse. | Utilizzare il formato seguente:
|
[8] | < PKEY_PASSWORD > | Password CHIAVE PRIVATA criptata. | Se il parametro [7] è criptato, inserire qui la password per la decodifica. La password è crittografata dopo aver riavviato il controllore e il database viene caricato. |
[9] | Attualmente non utilizzato | n/d | n/d |
[10] | Attualmente non utilizzato | n/d | n/d |
[11] | 2 = VERBOSITY | Attiva la modalità diagnostica, vedere Attivazione della modalità diagnostica. | n/d |
[12] | 192.168.1.207:111 = DESTINAZIONE DIAG | Imposta la destinazione per l'invio dei messaggi diagnostici, vedere Valori di destinazione della diagnostica. | n/d |
Nota: I parametri che usano i nomi dei file distinguono tra maiuscole e minuscole.