Introduzione - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guida al commissioning del controllore di rete Connettore dati esterni del client MQTT

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active

Questo documento descrive come mettere in servizio il Connettore dati esterni del client MQTT per i controllori di rete della serie Metasys (SNE) o i controllori di rete serie Metasys (SNC). In questo documento, il termine controllore di rete si applica a unità SNE e SNC.

Il presente documento non descrive le procedure da seguire per montare, collegare, alimentare o mettere in servizio un controllore di rete Metasys. Vedere Tabella 1 per la documentazione relativa allo Strumento di configurazione del sistema (SCT) Metasys e ai controllori di rete per creare e caricare una configurazione nel controllore di rete.

Usare l'MCT (Mass Changes Tool) per ottenere dati di configurazione in un formato che si può scaricare in un controllore di rete come file di risorse.

Questo documento descrive in dettaglio i passaggi per aggiungere un Connettore dati esterni del client MQTT a un controllore di rete che supporta la funzione del protocollo MQTT. In questo modo un controllore di rete può condividere alcune caratteristiche degli oggetti Metasys con gli altri client MQTT con il broker MQTT.