Documentazione correlata - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guida al commissioning del controllore di rete Connettore dati esterni del client MQTT

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active
È possibile reperire ulteriori informazioni si correlano all'uso dei dispositivi MQTT insieme a Metasys nella documentazione elencata nella tabella seguente.
Tabella 1. Documentazione correlata
Per informazioni su Vedere il documento
Utilizzo quotidiano della rete di sistema Metasys, navigazione dell'interfaccia utente, nonché motorizzazione e controllo delle reti BAS Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793)
Guida all'Interfaccia utente di Metasys (LIT-12011953)
Bollettino tecnico dell'Interfaccia utente di Metasys (LIT-12012115)
Definizioni di termini, concetti e acronimi utilizzati per descrivere elementi la Metasys System Extended Architecture Metasys System Glossary (LIT-1201612 )
Panoramica delle caratteristiche e funzioni della rete di sistema Metasys Guida alla configurazione del sistema Metasys (LIT-12011832)
Definizioni e concetti generali per rete e tecnologie informatiche Bollettino tecnico della Guida alla rete e all'IT (LIT-12011279)
SNE Metasys SNE Commissioning Guide (LIT-12013352)
Metasys SNC SNC Commissioning Guide (LIT-12013295)
Mass Changes Tool (MCT) Mass Changes Tool (MCT) Help (LIT-12013963)