Scaricamento di un file di configurazione in un SCT - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guida al commissioning del controllore di rete Connettore dati esterni del client MQTT

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active

Informazioni su questa attività

Per scaricare un file di configurazione generato nell'MCT, procedere come segue:

Procedura

  1. Avviare SCT.
  2. Nella struttura ad albero Tutti gli oggetti, individuare l'MQTT Client dell'oggetto di integrazione.
  3. Fare clic sulla scheda Risorse dell'oggetto Connettore dati esterni di MQTT Client e fare clic su Nuovo.
  4. Dalla finestra della Procedura guidata inserimento risorsa, individuare e selezionare il file MCCF.
  5. Fare clic su Avanti > Avanti > Fine.
  6. Scaricare il database sul controllore di rete SNx.