Proprietà | Descrizione |
---|---|
ID TOPIC | Definisce l'ID interno utilizzato dall'MCT. |
Descrizione | Attualmente non in uso. |
Tipo di Topic | Definisce il tipo di topic. Selezionare il topic del tipo sottoscrizione. MQTT Client sottoscrive un topic pubblicato da un altro client e lo collega agli oggetti Metasys, che aggiornano il valore attuale. |
Percorso | Definisce la prima parte della definizione del percorso vista in un broker. Vedere Definizione del percorso. |
Tipo di Payload |
Selezionare un tipo di carico utile predefinito. Per selezionare un tipo di carico utile standard predefinito, dall'elenco dei tipi di carico utile, selezionare uno dei seguenti:
Per la configurazione di MQTT Client, fare clic sui puntini per aggiungere una nuova definizione del tipo di carico utile standard predefinito. |
Payload a Singolo Pnt | Selezionare per aggiungere il segnaposto $(identifier) al percorso del topic. Poiché l'identificatore è unico, viene creato e inviato un topic relativo al punto per tutti gli oggetti Metasys assegnati. Pubblica più messaggi, con un attributo impostato per ogni pubblicazione. |
Attivo | Deselezionare questa casella di controllo per disattivare temporaneamente un topic inutilizzato. |