Icone dell'interfaccia utente di Configurazione MQTT Client - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guida al commissioning del controllore di rete Connettore dati esterni del client MQTT

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active

La tabella seguente illustra le icone dell'interfaccia utente nella scheda Definizione BROKER.

Tabella 1. Icone di Definizione BROKER
Icona Nome Descrizione
Aggiungi Aggiunge una nuova definizione broker da configurare.
Elimina Elimina una definizione broker dall'elenco delle definizioni broker.
Annulla Annulla le modifiche apportate alle proprietà di definizione broker.
Salva Salva le modifiche alle proprietà di definizione broker.
Aggiorna Aggiorna l'elenco delle definizioni broker.

La tabella seguente illustra le icone della scheda Definizione Topic.

Tabella 2. Icone di Definizione Topic
Icona Nome Descrizione
Aggiungi Aggiunge una nuova definizione topic da configurare.
Elimina Elimina una definizione topic dall'elenco delle definizioni topic.
Annulla Annulla le modifiche apportate alle proprietà della definizione topic.
Salva Salva le modifiche alle proprietà della definizione topic.
Aggiorna Aggiorna l'elenco delle definizioni topic.
Esporta Esporta una definizione topic selezionata dall'elenco delle definizioni topic sotto forma di file Excel.
Importa Importa una definizione topic in formato file Excel nell'elenco delle definizioni topic.

La tabella seguente illustra le icone dell'interfaccia utente presenti nella scheda Definizione PUNTI / PAYLOAD.

Tabella 3. Icone di Definizione PUNTI / PAYLOAD
Icona Nome Descrizione
Aggiungi Topic Data-Tree Aggiunge una nuova radice della struttura ad albero dei dati di un topic.
Aggiungi Topic Sub-Path Aggiunge un nuovo sottopercorso superiore alla radice della struttura ad albero dei dati di un topic.
Aggiungi Modello di Topic Sub-Path Apre la finestra del modello dei sottopercorsi dei topic.
Elimina Elimina una definizione broker o topic selezionata.
Sposta su Sposta in alto la radice dell'albero dati di un topic o un punto del topic nella struttura ad albero dei topic.
Sposta giù Si sposta verso il basso la radice della struttura ad albero dei dati del topic o il punto del topic nella struttura ad albero del topic.
Salva Salva le modifiche apportate a una definizione broker, a una definizione topic o a una definizione punti/carico utile.
Annulla Annulla le modifiche in corso a una definizione broker, a una definizione topic o a una definizione punti/carico utile.
Aggiorna Aggiorna l'elenco delle definizioni topic.
Esporta Esporta i sottopercorsi dei topic selezionati dalla struttura ad albero dei topic in un file Excel.
Importa Importa i sottopercorsi di un topic in formato file Excel nella struttura ad albero dei topic.
Aggiungi Oggetto Carico Utile Aggiunge un oggetto a un carico utile personalizzato.
Aggiungi Carico Utile Aggiunge un elemento a un carico utile personalizzato.