Creazione di un File di Configurazione Client MQTT nell'MCT - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guida al commissioning del controllore di rete Connettore dati esterni del client MQTT

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active

Prima di iniziare

Creare e memorizzare il database del controllore di rete in SCT prima di avviare l'MCT.

Procedura

  1. Avviare MCT.
  2. Fare clic su File > Nuovo,
  3. Nella finestra Nuovo file - Tipo, selezionare l'icona Configurazione Client MQTT e fare clic su Fine.
  4. Per collegarsi all'archivio SCT, inserire il nome del server, il nome utente e la password.
  5. Fare clic su Connetti.
  6. Selezionare l'archivio e il controllore di rete da utilizzare e fare clic su Avanti.
    Nota: La struttura dei dispositivi visualizza i controllori supportati della versione 12 o successiva di Metasys. Per visualizzare i controllori di Metasys Release 11.0 e precedenti, selezionare la sezione Mostra tutte le versioni . Non selezionare un controllore di rete non supportato.
  7. Opzionale: Nella sezione Inserisci info file di configurazione , modificare i seguenti campi:
    • Nome Configurazione
    • Descrizione Configurazione
    • Nome File di configurazione
    • Nota
  8. Fare clic su OK.