Definizione del percorso - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guida al commissioning del controllore di rete Connettore dati esterni del client MQTT

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active

Il percorso viene definito in due parti. La prima parte viene definita nella scheda Definizione Topic, vedere Figura 1. Questo costituisce la parte principale del percorso finale visto nel broker. Dopo aver completato la configurazione della scheda Definizione Topic, è possibile definire il sottopercorso del topic nella scheda Definizione PUNTI / PAYLOAD. La definizione del sottopercorso del topic non è obbligatoria, in quanto è possibile mappare gli elementi Metasys direttamente sul percorso principale. Tuttavia, è possibile definire il sottopercorso del topic nella scheda Definizione PUNTI / PAYLOAD per aiutare a creare una struttura più chiara dei topic.

Importante: Il supporto per i sottopercorsi e la profondità dei sottopercorsi che è possibile creare dipendono dal broker utilizzato.
Quando si definisce il percorso, tenere conto delle seguenti regole:
  • Utilizzare il simbolo / come separatore di livello. Per esempio, Building01/Floor02.
  • Non utilizzare il simbolo $ all'inizio della definizione del percorso.
  • Non utilizzare il simbolo # nella definizione del percorso.
La figura seguente mostra un esempio di derivazione dal percorso principale nella scheda Definizione Topic.
Figura 1. Percorso del topic
La figura seguente mostra un esempio di sottopercorso del topic nella scheda Definizione PUNTI / PAYLOAD.
Figura 2. Sottopercorso del topic