Configurazione della Definizione PUNTI / PAYLOAD per i topic di tipo pubblicazione - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guida al commissioning del controllore di rete Connettore dati esterni del client MQTT

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active

Procedura

  1. Dalla scheda Definizione PUNTI / PAYLOAD, fare clic sull'icona Aggiungi Topic Data-Tree.
  2. Dall'elenco ID Topic, selezionare l'ID Topic precedentemente definito nella scheda Definizione Topic e fare clic su Salva.
  3. Facoltativo: Per aggiungere un sottopercorso di Topic, selezionare e fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo della struttura ad albero dei dati del Topic e fare clic su Aggiungi Topic Sub-path.
    Nota: Il percorso può contenere molti sottopercorsi e dare origine a una vista complessa.
  4. Dalla struttura ad albero dei topic, selezionare un nodo della struttura ad albero dei dati dei topic o un nodo del sottopercorso dei topic.
  5. Per aggiungere punti al nodo della struttura ad albero dei topic, nella scheda Punti (vista ad albero) selezionare i punti e fare clic su Aggiungi Punti al Topic.
    Nota: È possibile aggiungere un punto a qualsiasi livello della struttura ad albero dei percorsi dei topic.
    Nota: Se non si collegano i punti Metasys a un nodo della struttura ad albero dei topic, il topic corrispondente non viene incluso nella generazione del file di risorse per il driver MQTT Client.