ID Broker |
Definisce l'ID interno utilizzato dall'MCT. Per selezionare una definizione broker predefinita, fare clic sui puntini. |
Descrizione |
Attualmente non utilizzato. |
Tipo di Broker |
Definisce il tipo di broker. In questa versione, MQTT generico è l'unico tipo di broker fornito. |
host |
Definisce l'indirizzo IP o il nome host del broker. |
Porta |
Definisce il numero di porta che il broker utilizza per il protocollo MQTT. Valori predefiniti:
-
8883: connessione sicura
-
1883: Connessione non garantita
|
Identificativo del client |
Definisce il nome di MQTT Client usato per connettersi al broker. |
Sessione Pulita |
Per creare una nuova sessione, selezionare la casella di controllo Sessione Pulita. La nuova sessione sostituisce qualsiasi sessione precedente mantenuta attiva. |
Abilita TLS |
Per applicare TLS a una connessione sicura, selezionare la casella di controllo Abilita TLS. |
Tenere in tensione |
Definisce il tempo che il broker attende per riconoscere se il client si è disconnesso, in secondi. |
Attivo |
Per attivare il broker, selezionare la casella di controllo Attivo. È possibile definire più broker; tuttavia, può essere attivo un solo broker alla volta. |