Configurazione della Definizione BROKER per MQTT - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guida al commissioning del controllore di rete Connettore dati esterni del client MQTT

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active

Informazioni su questa attività

Per definire la connessione a un broker MQTT, procedere come segue:

Procedura

  1. Per aggiungere un nuovo broker, selezionare la scheda Definizione BROKER e fare clic sull'icona Aggiungi.
  2. Per configurare la definizione broker, selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Per utilizzare una definizione broker predefinita, procedere come segue:
      1. Fare clic sul pulsante puntini. Vedere Librerie per Configurazione MQTT Client.
      2. Dall'elenco delle definizioni broker predefinite, selezionare la definizione broker desiderata.
      3. Fare clic su Seleziona e Chiudi.
      4. Fare clic sull'icona Salva.
    • Per configurare una nuova definizione broker generica, procedere come segue:
      1. Nel campo ID Broker, inserire un ID Broker. Vedere Parametri delle definizioni broker.
      2. Dal menu a tendina Tipo di Broker, selezionare MQTT Generico.
      3. Nel campo Host, inserire l'IP o il nome host del broker.
      4. Nel campo Porta, inserire il numero di porta del server FTP.
      5. Nel campo ID Client, inserire il nome di MQTT Client da connettere al broker.
      6. Per creare una nuova sessione, selezionare la casella di controllo Sessione Pulita.
      7. Fare clic sull'icona Salva.