Dall'MCT v3.0.0.x, è possibile creare un file di configurazione di MQTT Client (MQCC) e generare il relativo file di risorse (MCCF) richiesto dal driver di MQTT Client per fornire la comunicazione da un controllore Metasys (SNx) a un broker MQTT.
Per creare il file di configurazione di MQTT Client e generare il relativo file di risorse, completare le seguenti operazioni nell'ordine seguente:
- Creazione di un File di Configurazione Client MQTT nell'MCT
- Configurazione della Definizione BROKER per MQTT
- Configurazione della Definizione Topic per MQTT
- Configurazione della Definizione PUNTI / PAYLOAD per i topic di tipo pubblicazione
- Configurazione della Definizione PUNTI / PAYLOAD per i topic di tipo sottoscrizione
- Generazione del File di Risorse per MQTT Client