File batch - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guida al commissioning del controllore di rete Connettore dati esterni del client MQTT

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active
Quando si immettono i parametri in VPDDiagConsole, è consigliabile utilizzare un file batch per evitare errori. L'immagine seguente mostra un esempio di un file batch:
Figura 1. Esempio di file batch
Riferimento Descrizione
A Crea una sottodirectory nella cartella che contiene lo strumento VPDDiagConsole.
B Avvia lo strumento VPDDiagConsole e memorizza le tracce diagnostiche nel file DiagTrace-<ip address><Port number><date time>.trc</date></Port></ip>.
C Definisce il numero della porta UDP.
Nota: Verificare che le impostazioni di sicurezza o l'antivirus del computer non blocchino il file VPDDiagConsole.exe.
Nota: Verificare che le impostazioni del firewall del computer non blocchino il numero di porta.

Se non si definisce il parametro dell'indirizzo IP nel file batch, VPDDiagConsole visualizza le NIC disponibili da definire e l'adattatore supportato da utilizzare per catturare le tracce dal controllore di rete. Per selezionare uno degli adattatori disponibili, inserire il numero di chiave visualizzato accanto al nome dell'adattatore. Utilizzare l'indirizzo IPv4 dell'adattatore per definire la destinazione diagnostica. L'immagine seguente mostra la schermata di benvenuto di VPDDiagConsole senza alcuna NIC definita:

Figura 2. VPDDiagConsole