La tabella seguente descrive i comandi di VPDDiagConsole:
Parametro | Descrizione | Note |
---|---|---|
-h | Visualizza le informazioni della guida | |
-f | Definisce il nome del file di base per tracciare tutti i dati ricevuti in un file | Se il BaseFileName non è definito, viene utilizzato %I-%T.trc. Per ulteriori informazioni su BaseFileName, vedere Tabella 2. |
-i | Definisce l'indirizzo IPv4 locale per aprire il server di tracciamento. | Quando questo parametro non è definito, viene visualizzata una selezione per la rete. |
-p | Definisce il numero di porta UDP da usare per l'output del tracciamento. | Il numero di porta predefinito è 110. |
-s | Immettere -s per definire la dimensione massima del file. | Per definire il tipo di dimensione del file, aggiungere i seguenti parametri:
|
La tabella seguente descrive il percorso BaseFileName e i segnaposto:
Percorso e segnaposto | Descrizione |
---|---|
%H | Ora effettiva. Espandi a un valore a due cifre |
%N | Minuto effettivo. Espandi per un valore a due cifre. |
%S | Secondi effettivi. Espandi per un valore a due cifre. |
%D | Giorno effettivo. Espandi per un valore a due cifre. |
%M | Mese effettivo. Espandi per un valore a due cifre. |
%Y | Anno effettivo. Espandi per un valore a due cifre. |
%T | Data e ora effettivi. Espandi al formato Aaaammgghhnnss. |
%I | L'indirizzo IPv4 dal quale sono stati ricevuti i dati. Espandi con un valore di12 cifre. |
%P | La porta UDP sul quale vengono ricevuti i dati. Espandi su un valore di5 cifre. |