Acquisizioni diagnostiche inviate tramite Ethernet - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guida al commissioning del controllore di rete Connettore dati esterni del client MQTT

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active
I messaggi diagnostici inviati tramite connessione Ethernet utilizzano il protocollo UDP. Il protocollo UDP richiede un indirizzo IPv4 di destinazione e un numero di porta UDP di destinazione.
  • L'indirizzo IP è l'indirizzo del computer che esegue il software VPDDiagConsole.
  • Il numero di porta UDP è definito nella VPDDiagConsole e nel parametro DESTINAZIONE DIAG. Utilizzare lo stesso numero di porta per la VPDDiagConsole e per il campo DESTINAZIONE DIAG. Il numero di porta è compreso nell'intervallo da 1 a 65535.
Figura 1. Topologia Ethernet per le acquisizioni diagnostiche