Scheda Diagnostica - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

La scheda Diagnostica visualizza informazioni di stato relative all'hardware del controllore SNE che possono agevolare la risoluzione dei problemi.

Con l'oggetto SNE selezionato, fare clic sulla scheda Diagnostica per visualizzare informazioni di stato aggiornate sull'hardware del dispositivo SNE. Figura 1 mostra un esempio.

Figura 1. Scheda Diagnostica di un SNE

È anche possibile selezionare e trascinare oggetti del protocollo di rete nel pannello di visualizzazione e fare clic sulla scheda Diagnostica per visualizzare informazioni sul protocollo di rete selezionato (Figura 2).

Figura 2. Scheda Diagnostica per il protocollo BACnet