Strumenti diagnostici dei controllori SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

L'hardware e l'interfaccia utente dei controllori SNE forniscono strumenti per la diagnosi e la risoluzione di problemi hardware e software .

Tra i principali strumenti diagnostici dei controllori SCE figurano:

Sono disponibili anche altri strumenti, come il browser dei trap SNMP e il comando ping, usato per determinare l'indirizzo IP dell'SNE e la sua possibilità di comunicare sulla rete TCP/IP. Vedere Determinazione del nome dispositivo e dell'indirizzo IP di un SNE per una connessione di rete e Procedure di risoluzione dei problemi Per informazioni sull'uso del Trap Browser e del comando ping.