Verifica della comunicazione della rete Ethernet (ping) - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

È possibile utilizzare il comando ping per verificare che i computer della rete Ethernet possano comunicare con altri computer in rete.

Per utilizzare il comando ping, il computer deve essere configurato per utilizzare il protocollo TCP/IP e almeno un altro computer deve essere collegato alla rete.

Per verificare che i computer possano comunicare in rete con il comando ping:

  1. Aprire una finestra di prompt dei comandi (cmd) sul computer.
  2. Digitare il comando ping. Utilizzare il formato ping <indirizzo>, dove <indirizzo> sta per l'indirizzo IP o il nome di dominio del computer per cui si desidera eseguire il ping. (Ad esempio: 198.81.196.2, www.jci.com o SNE008066050FFC.)

  3. Premere Invio.

Se si riceve una risposta i computer stanno comunicando nella rete.

Se non si riceve alcuna risposta provare ad eseguire il ping dell'indirizzo del proprio computer.

  • È possibile eseguire il ping del proprio indirizzo ma non di altri indirizzi, se il problema riguarda la rete. Controllare la spia Link sulla scheda di rete.

  • Se non si riesce ad ottenere una risposta dal proprio indirizzo, il problema riguarda probabilmente la scheda di rete del proprio computer o le proprietà TCP/IP. Controllare la scheda di rete nel proprio computer e verificare le proprietà TCP/IP.