Determinazione dell'indirizzo IP di un SNE con l'uso di SCT Pro - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active
Language
Italiano

Informazioni su questa attività

È possibile utilizzare SCT Pro per scoprire il SNE. Per utilizzare l'SCT Pro per rilevare il dispositivo e determinare l'indirizzo IP di un SNE, procedere come segue:

Procedura

  1. Aprire il dashboard di SCT Pro.
  2. Dal riquadro Utilità fare clic su Ricerca. Viene visualizzata la pagina Ricerca dispositivi.
  3. Controllare lo stato per verificare che il sistema ascolti i messaggi di risveglio del dispositivo.
  4. Fare clic su Cerca. La tabella visualizza i dispositivi della subnet.
    Per ulteriori informazioni, consultare il documento SCT Pro Help (LIT-12013035).