Problemi di login - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

Problemi di login possono verificarsi se al momento dell'accesso vengono inseriti un nome utente o una password non corretti. Se il nome utente e la password predefiniti non risultano corretti, i valori iniziali potrebbero essere stati modificati da un utente amministratore. Per eseguire il login in un SNE occorrono il nome utente e la password stabiliti. Se si dimenticano le password per tutti gli utenti SNE sarà necessario ricreare l'immagine del controllore di rete, un'operazione simile al ripristino delle impostazioni di fabbrica di uno smartphone.