Problemi correlati al reset di un SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

Alcune modifiche alle impostazioni effettuate nell'interfaccia utente Site Management Portal non diventano effettive fino al reset del controllore SNE. Resettare l'SNE quando viene richiesto e consentire all'SNE di completare la sequenza di reset prima di provare ad effettuare l'accesso. Vedere Comando di reset del dispositivo.