Impostazione di un computer compatibile con APIPA - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active
Language
Italiano

Informazioni su questa attività

Se si configura un SNE da utilizzare in una rete Ethernet senza supporto di DHCP o DNS, l'indirizzo IP del computer deve essere compatibile con APIPA. Visualizzare le proprietà di connessione alla rete locale della rete attiva come segue:

Procedura

  1. Nel Pannello di controllo, scegliere Rete e Internet > Centro rete e condivisione > Modifica impostazioni scheda. Viene aperta la finestra Connessioni di rete.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Connessione alla rete locale e selezionare Proprietà. Si apre la finestra Proprietà connessione alla rete locale (LAN).
  3. Fare clic su Proprietà protocollo Internet versione 4 (TCP/ IPv4) e selezionare Proprietà.
  4. Verificare che sia selezionata l'opzione Ottieni automaticamente un indirizzo IP. Questa impostazione permette a Windows di fornire al controllore di rete un indirizzo IP nell'intervallo 169.254.x.x quando è collegato a una rete che non comprende un server DCHP.