Sostituzione di un SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

Informazioni su questa attività

Per sostituire un SNE in un sito della rete, aggiornare la registrazione del sito per assicurarsi che i dispositivi nel sito comunichino con il nuovo controllore (sostitutivo), altrimenti i dispositivi potrebbero tentare di comunicare con il controllore di rete che è stato eliminato dal sito.

Se non si elimina correttamente un SNE da un sito, il Site Director potrebbe tentare di inviare messaggi al vecchio SNE, creando un inutile traffico di rete.

Se i dati di trend dell'unità SNE sono memorizzati in un archivio di un ADS, inoltrarli prima di iniziare l'aggiornamento procedendo come segue per ciascun controllore:

  1. Selezionare un controllore di supervisione nella struttura di navigazione.
  2. Selezionare Azione > Comandi. Viene visualizzato un elenco dei comandi disponibili.
  3. Selezionare Archivio, poi fare clic su Invia. I dati di trend archiviati vengono inviati al sistema ADS/ADX.

Per sostituire un SNE:

Procedura

  1. Utilizzando SCT, caricare la copia attuale del database dell'SNE.
  2. Sostituire fisicamente il vecchio SNE con il nuovo SNE, collegare il nuovo SNE alla rete e accendere il nuovo SNE.
  3. Procedere come segue:
    • Configurare l'SNE con lo stesso nome host e indirizzo IP del vecchio SNE dal Site Management Portal.
      Nota: Questa configurazione consente di scaricare il database con l'SCT senza utilizzare l'opzione Cambiamento dispositivo.
    • Verificare che SCT possa comunicare con l'SNE, poi selezionare l'opzione Device Change quando si scarica il database con SCT per identificare il Site Director e il nome host del nuovo SNE.
  4. Scaricare l'archivio dell'SNE esistente sul nuovo SNE.