Preparazione di un SNE per una rete che supporta DNS ma non DHCP - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

Questo scenario non è tipico delle reti moderne. La procedura è identica a quella descritta nelle sezioni Preparazione di un SNE per una rete senza DHCP e senza supporto DNS quando l'SNE utilizza APIPA e Preparazione di un SNE per una rete senza DHCP e senza supporto DNS quando l'SNE utilizza un indirizzo IP statico.

Utilizzando l'indirizzo MAC Ethernet del controllore SNE (dall'etichetta SNE), l'amministratore di rete può aggiornare il server DNS e il nome assegnato al computer. In questo caso, è possibile inserire il nome dns in Launcher su qualsiasi computer della rete dell'edificio.