Preparazione di un SNE per una rete che supporta DHCP ma non DNS - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active
Language
Italiano

Informazioni su questa attività

Questo scenario è comune a molte reti di edifici. Il controllore SNE dovrebbe usare DHCP senza DNS solo se DHCP è stato configurato in modo da assegnare sempre lo stesso indirizzo IP al dispositivo in caso di reset e al rinnovo della concessione. In caso contrario, utilizzare indirizzi IP statici come descritto in Preparazione di un SNE per una rete senza DHCP e senza supporto DNS quando l'SNE utilizza un indirizzo IP statico.

Procedura

  1. Collegare l'lSNE alla rete con un cavo patch Ethernet.
  2. Aprire SCT Pro con il computer o il laptop per il commissioning collegato alla rete dell'edificio. Questo tool ascolta e mostra le informazioni sull'indirizzo IP del controllore SNE non appena questo passa allo stato online.
  3. Collegare l'alimentazione al controllore SNE e attendere che l'SNE completi l'inizializzazione. SCT Pro indica l'indirizzo IP corrente del controllore di rete.
    La sequenza di avvio e inizializzazione può richiedere fino a 10 minuti.
  4. Vai a Installazione del Launcher per l'accesso a un SNE, seguire tutte le istruzioni e ritornare all'operazione successiva di questa sezione.
  5. Dopo aver completato i passaggi in Installazione del Launcher per l'accesso a un SNE, incluso il login all'SNE, aggiornare il valore Nome Computer dell'SNE nella scheda Network. Dopo avere aggiornato il nome del computer, l'interfaccia utente Site Management Portal si chiude automaticamente e l'SNE si ripristina automaticamente. Attendere che l'SNE completi la sequenza di avvio e inizializzazione. (Questa sequenza può richiedere fino a 10 minuti.)