Migrazione da NAE a SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

Informazioni su questa attività

Gli SNE hanno delle limitazioni definite per i dispositivi di campo che sono applicate a livello del dispositivo di supervisione. Tenete presente questo fattore quando si pianifica la migrazione dei dispositivi. Tuttavia, il processo di download di SCT non applica le limitazioni per i dispositivi di ogni SNE. Se ad esempio si esegue la migrazione di un NAE45 con 115 dispositivi di campo a un SNE11000 che supporta 100 dispositivi, poi si usa SCT per scaricare l'archivio su SNE11000, 15 dispositivi vengono eliminati dal database durante il trasferimento. Inoltre, dopo che il download è stato completato con successo, SCT non indica quali 15 dispositivi sono stati eliminati.

Eseguire le seguenti operazioni per migrare un NAE a un SNE.

Nota: Fare riferimento a Metasys SCT Help (LIT-12011964) per maggiori informazioni su come procedere nell’SCT.

Procedura

  1. Accedere a SCT 14.0 e aprire l'attuale archivio contenente il NAE a cui si intende migrare.
  2. Caricare ed eseguire un backup dell’archivio per il NAE.
  3. Al termine del backup, selezionare Tools > Manage Archive.
  4. Nella procedura guidata Manage Archive selezionare Upgrade/Migrate Device e poi fare clic su Next.
  5. Nella pagina Select Devices dell’elenco Upgrade Selected Devices to Release selezionare 11.0.
  6. Nell’elenco della colonna New Model, selezionare il modello SNC. In base al dispositivo da cui si sta eseguendo la migrazione, SCT precompila il campo New Model con i modelli validi. Fare clic su Next.
    Nota: Se il pulsante Next è disabilitato, significa che la combinazione di opzioni di aggiornamento e migrazione selezionata non è valida. Modificare le eventuali selezioni evidenziate in rosso prima di continuare. È possibile selezionare l’SNE solo se la versione del Site Director è la 11.0.
  7. Selezionare il programma di upgrade e fare clic su Next.
  8. Per accedere all’archivio inserire la password e fare clic su Authenticate For Upgrade.
  9. Per eseguire l’upgrade di un dispositivo con una password MetasysSysAgent sconosciuta, impostare l’azione selezionata su Clear Security Database. Se nell’archivio esiste un database sicurezza, eseguire le seguenti operazioni:
    1. Inserire la password MetasysSysAgent per ciascun dispositivo dell'archivio e fare clic su Authenticate For Upgrade. Se il login del dispositivo non riesce, il dispositivo rimane nella tabella Devices Requiring Action.
    2. Ripetere l’operazione precedente fino a quando si saranno spostati tutti i dispositivi nella tabella Selected Action.
  10. Fare clic su Next.
  11. Esaminare la pagina Summary relativa alla migrazione e fare clic su Finish per eseguire la migrazione.
  12. Eseguire il comando Refresh All Tabs in SCT per visualizzare il NAE migrato.
  13. Scollegare il NAE dalla rete dell'edificio.
  14. Accedere al Metasys Site Director e rimuovere il NAE dal sito facendo clic su Action > Remove form Site. Occorre rimuovere il controllore dal sito o il nuovo SNE potrebbe non eseguire l'associazione al Site Director.
  15. Collegare l'SNE alla rete dell'edificio e alimentare il dispositivo. Se si sta installando il nuovo SNE su un banco di lavoro, accendere l’SNE e collegare il laptop all’SNE con un interruttore di rete.
  16. In SCT Pro, dal Dashboard, nel riquadro Utilities, fare clic su Discover e su Discover per individuare il dispositivo SNE.
  17. Selezionare il dispositivo SNE nella tabella dei dispositivi individuati e poi con l’opzione Connect UI avviare l’interfaccia SMP per l’SNE.
  18. Dall’interfaccia SMP, utilizzare la scheda Network per l’SNE e aggiornare il campo JCI IP Address con il nuovo indirizzo IP e il Computer Name, quindi cliccare su Save.
  19. Accedere al Site Director del Metasys. Dopo qualche istante, l’SNE dovrebbe comparire nella struttura All Items.
  20. Con SCT, scaricare l'archivio sull’SNE.